This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:BQ25606 ILIM 100mA

Guru**** 2378940 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191873/bq25606-bq25606-ilim-100ma

器件型号:BQ25606

你好

1) 1) 我们需要设置100mA 输入电流(ILIM),以防检测到输入适配器未知。

根据数据表、可接受的范围为500mA 至3200mA。

由于什么原因、最小电流被限制在500mA。

 (我   kΩ 了一个实验、将 ILIM 设置为100mA (RILIM = 4.7 μ A)、并且 BQ25606成功地将输入电流限制为100mA。)  

您是否看到在设计中使用实验结果的风险?

2) 2) CE 引脚在拉高时仅禁用电池充电电路、但 BQ25606会继续为系统提供电流。

是否也可以 禁用 系统电源?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)由于 d/s 明确表示 ILIM 电流的可接受范围为500mA 至3200mA、因此不支持100mA。

    2)无法禁用 SYS 输出。

    谢谢、

    宁。