This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61033:FB 引脚直接连接到 VIN 时的最大和最小 Vout

Guru**** 2398705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61033

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191907/tps61033-max-and-min-of-vout-when-fb-pin-is-directly-connected-to-vin

器件型号:TPS61033

各位专家、您好!

当 FB 引脚直接连接至 VIN 且输出固定为5V 时、TI 是否具有最小和最大输出电压的标准/信息? 我在 TPS61033数据表中找不到它。 请告诉我吗?

感谢你的帮助。

此致、

太藤竹村

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Taito,

    FB 引脚的最小电压和最大电压为-0.3V 和7V、

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    感谢您的回答。 但这不是我想知道的信息。  如果我不清楚、我很抱歉。  

    数据表显示、FB 引脚连接到 Vin 时、Vout 固定为5V。

    它说输出固定为5V、但实际上应该有波动。 我想知道由于这种波动而产生的 Vout 的最小值和最大值。 是否规定了这些最大/最小值?

    感谢你的帮助。

    此致、

    太藤竹村

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Taito,

    很抱歉、我以前出了问题。 固定电压的精度几乎与基准电压精度相同、对于 TPS61033、精度为±1.5%。

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    我很高兴地通知你,这个问题没有得到解决。

    感谢你的帮助。

    此致、

    太藤竹村