This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33620:下冲是否违反 SW-PGND 规范?

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1192025/lmr33620-sw-pgnd-spec-violation-at-undershoot

器件型号:LMR33620

大家好、  

请看一下以下波形、看起来下冲很大、看起来像5ns 内小于-3.5V 的电压。

数据表第7.1节规定 SW-PGND 在-3.5V 至38V 的瞬态电压小于100ns。 基于此、这违反了规范。  

请告诉我、并给我一些关于如何改善下冲的建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NY、

    您可以通过尝试收紧布局来解决此问题。 但这也可能是由于接地引线的电感导致的测量误差、因为它似乎恢复正常。  

    此致、

    Richard