This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3854:正在寻找 PFC 控制器

Guru**** 2629085 points

Other Parts Discussed in Thread: UC3854, UC1854, UCC28070, UCC28180, UCC28019, UC2854

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190531/uc3854-looking-for-pfc-controller

器件型号:UC3854
主题中讨论的其他器件: UC1854UCC28070UCC28180UCC28019UC2854

我开始使用 UC3854进行设计、但发现0-70°C 的工作温度范围条件为 NG。

从产品规格来看、我认为100°C 或更高温度是必要的、但 UC1854的成本太高。

此外、我还具有在单相输入下使用 UCC28070的经验、但当输入的整流电压受到干扰时、

由于操作变得不稳定、我们想考虑另一个器件型号。

我将介绍以下规格、因此请告诉我推荐的 PFC 控制器候选项。

  •  输入:AC200V 至240V (三相三线系统)
  •  输出:DC390V 1800W-4000W
  •  环境温度:0°C 至70°C (考虑到由于损耗而产生的热量,控制器额定值应为100°C 或更高。)
  •  信号: 输出  OV、输出 UV、输出 OC (如果没有功能、请使用外部电路)
  •  其它:并行操作1至3个单元

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您查询 UC3854。

    我不确定成本、但根据规格、UC1854能够在高达125C 的温度下工作。

    您可能会看到 UCC28180和 UCC28019。 这两个器件均为 CCM PFC、应能够用于高功率级别和相关的温度范围。 以下附件演示了使用 PFC 进行三相电源的概念验证。

    e2e.ti.com/.../Designing-with-3-phase-PFCs.doc

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harish:

    感谢您的回答。


    UC2854被添加为候选项之一、因为它可在0-85C 范围内使用。 (__LW_AT__不足以应对100C...)

    UC2854、UCC28180和 UCC28019是否可与4000W 输出搭配使用?

    顺便说一下、在电流概念中、我们不打算将其分为三条输入线路并将其配置为三个转换器。

    如图所示、配置包含一个转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinya-San、

    许多客户使用 UCC28180的功率高达5KW。  

    您需要注意以下几点:

    输入滤波器的纹波电流很高、您需要仔细设计 EMI 输入滤波器。

    PFC 电感器的尺寸非常大

    3.轻负载时的电流感应信号很低,轻负载时的 THD/PF 将不会好。

    我在前面所附的文档中强调的唯一问题是、对于三相应用、每个相位的输入电流可能是不连续的。 因此、我们建议为每个相位使用独立 PFC。

    谢谢你

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harish:

    我理解得非常好。 感谢您的详细解释。

    但是、UCC28180不太可能很快就会上市、因此我无法构建和评估原型。

    当前库存中和预期供货情况为 UC2854和 UCC28019。

    我想继续使用这两种方法中的任何一种进行设计。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shinya-San

    UCC28019是65kHz 的固定频率、因此为了实现设计灵活性、UC2854可能更好。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harish:

    感谢 您的快速回复。

    我明白了。 请告诉我是否还有其他问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinya-San、

    谢谢你。 如果您有任何疑问、请告知我们。

    此致、

    Harish