This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51551-Q1:有关占空比和纹波比的问题

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51551-Q1, LM51551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191356/lm51551-q1-question-about-duty-cycle-and-ripple-ratio

器件型号:LM51551-Q1
主题中讨论的其他器件: LM51551

各位专家,您好

我对 LM51551-Q1有两个问题

Q1:在51551数据表中、D 的定义如下所示

我记得、D 是在 SEPIC AN-1484.PDF 中定义的。 我不知道我这边有什么问题吗?

Q2:在 LM51551 SEPIC 计算 Excel 中、有一个纹波比参数。 当我计算最大电感器纹波电流时、我应该在这个输入框或其他值中使用0.33吗?

请分享您宝贵的意见。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    感谢您使用 E2E 论坛、解答您的问题:

    Q1:占空比或数据表中定义的 D 适用于升压转换器、而在应用手册 AN-1484中、定义的 D 适用于 SEPIC 转换器。

    Q2:通常建议纹波比参数约为50%至70%、正如您在黄色框中的解释中所看到的那样。 它基本上显示了电感器电流上的纹波量、因此只要不大于70%并且不是太小、就应该是可以的。 经验法则通常是 Excel 工作表注释框中建议的值。

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Haroon

    感谢您的回复。 我犯了一个关于 Q1的错误。

    另一个问题、如黄色框所示、我如何理解"当 D=0.33时出现最大纹波比"
    为什么在 D=0.33时出现最大纹波比?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    感谢 您回答有关问题的答案、在 CCM 模式下、占空比为33%时会出现最大纹波比。  您可以在 https://www.ti.com/lit/an/snva941a/snva941a.pdf?ts=1675252413953&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 上阅读有关此内容的更多信息 

    但愿这对您有所帮助。

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢