This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5100A:栅极驱动器 HO 和 LO 输出不显示预期信号

Guru**** 2767765 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD88539ND, LM5100A, LM5101A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191753/lm5100a-gate-driver-ho-and-lo-outputs-do-not-display-expected-signals

器件型号:LM5100A
主题中讨论的其他器件:CSD88539NDLM5101A

根据数据表中显示的典型应用电路使用 LM5100AM 栅极驱动器时、探测到 LO 和 HO 信号时不会显示预期输出。 我认为这一定是因为我的最终失误,但不能弄清楚原因。 探测时、LO 始终等于 GND、HO 始终等于 VIN (驱动电压)。

下面是 IC 数据表中显示的典型应用原理图。

这里 是我的电路原理图的图像(U2是 TI 双路 MOSFET IC、CSD88539ND):

在测试中、我提供了 VCC (并通过扩展 VDD)和12V 的 VIN。 HI 由一个 STM32G0微控制器生成的3.3V 150kHz 方波供电、而 LI 被提供的信号与被反相的信号一样。 探测 HI 和 LI 后发现 LI 确实被正确反转、时序也处于良好的范围内。

尽管所有这些值似乎都很好地处于数据表中规定的范围内、但 HO 始终输出与 VIN 相同的12V 信号、而 LO 始终输出 GND。

有了这些信息、 驱动器 HO 和 LO 输出没有预期信号的原因是什么? 很乐意根据您的要求提供任何其他信息。

期待收到任何答复、并提前感谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    LM5100A 具有需要更高电压才能驱动的 CMOS 输入:

    3.3V 方波未超过5.4V 阈值、因此输出保持低电平。 LM5101A 具有可由3.3V 信号驱动的 TTL 输入。 如果还有其他问题、请告知我。

    谢谢、

    Alex M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 对 数据表不同部分中的某些信息进行了错误解释。