This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25720:130W 设计的输入/输出电容

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191506/bq25720-input-output-cap-for-130w-design

器件型号:BQ25720

大家好、

数据表中指定 了用于输出电容的9x10uF MLCC+2x22uF POCSCAP、

客户现在使用9x10uF MLCC+ 1x15uF POSCAP、

这是否正常?

 是否需要额外的22uFx2 POSCAP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    我将通知负责此部件的工程师。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    请遵循我们的数据表建议。 这应该是可以的、因为它们可能在整个电路板上具有更多的输出电容。  

    此致、

    老虎