This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3823:延迟时间内的 WDI 脉冲

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3820, TPS3823

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189607/tps3823-wdi-pulse-during-delay-time

器件型号:TPS3823
主题中讨论的其他器件:TPS3820

您好!

我有疑问。
在200ms 延迟周期内输入 WDI 脉冲是否可以消除由压降引起的复位脉冲?

根据 D/S
'当监控系统无法在超时间隔内重新触发看门狗电路时、Tout、RESET 在 Td 时间段内变为有效状态。'

但是、我想检查是否可以使用 WDI 脉冲来取消由压降引起的复位。


之前、我向 E2E 询问了该器件的意外复位情况。
之后、我们客户的评估让我更深入地了解了情况。

在使用示波器监测 VCC 时、根本不会出现任何问题、
所以
推测意外复位是 VCC 压降、而不是 WDI 问题。

作为对策,我加强了去耦,但效果不好。

由于问题症状不会因所连接的外部器件而出现、我们决定在 TPS3820电路板上采取应对措施很困难。

实际上、根据客户的评估、如果 WDI 设置为200ms 或更短、则不会出现问题、因此即使在内部置位、推测在延迟期间可以取消复位。

将 WDI 设置为225ms 会导致意外复位。

此致、
Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi 您好、

    感谢您的提问、您是否能够提供此问题的原理图?

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse-San、

    感谢您的支持。

    它与我之前询问的电路相同。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1138021/tps3823-error-when-switching-wdi-input-from-hi-z-to-pulse/4356038#4356038

    我们建议移除 Toshiba 逻辑以进行测试、但因此、我们的客户确定 TPS3823的 VCC 压降是问题所在。

    此致、

    Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi 您好、

    对于您的第一个问题、复位优先、因此当 VDD 低于 Vit 时、它不会由 WD 取消置位。

    下面的语句与当 WDI 管脚在超时间隔之前没有接收到脉冲时看门狗将复位置为有效有关。

     '当监控系统无法在超时间隔内重新触发看门狗电路时、Tout、RESET 在 Td 时间段内变为有效状态。'

    在下图中、突出显示区域 A 与您的第一个问题有关、突出显示的两个区域 B 与您的第二个问题有关。

    在最后一部分、您是否碰巧知道它们用作输入的脉冲宽度?

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse-San、

    感谢您的详细解释。
    我将在检查脉冲宽度后回到这个线程。

    Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注意到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse-San、

    根据我们的客户、

    2011/10至2022/12上一代产品的宽度为500ms (高500ms /低500ms)
    从2022/12至现在的电流生成中的450ms 宽度(450ms 高电平/ 450ms 低电平)

    TPS3823的看门狗超时最小值为0.9ms、因此输入了一个或两个脉冲边沿、但似乎只有一个边沿输入。

    此致、

    Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注意到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi、

    TPS3823检测 WDI 引脚中的下降沿、该下降沿确定超时周期内是否有有效输入。 他们采用的方式应该可以进行 IT 设置。

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jesse-San、

    非常感谢。

    Hiroshi