This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256402:半桥 LLC 设计闭环仿真

Guru**** 2502235 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1192206/ucc256402-half-bridge-llc-design-closed-loop-simulation

器件型号:UCC256402

您好!

我尝试对半桥 LLC 转换器进行 LTSPICE 仿真。 但是、我找不到仿真模型 LLC 控制器 、例如 UCC25640X。 如果此控制器没有 SPICE 模型、如何关闭反馈? 是否有任何建议?

谢谢、

阿尔 PER

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alper、

    我们没有适用于此控制器的任何 SPICE 模型。 我们确实有 Simplis 模型。  

    要关闭反馈、您需要使用逻辑块实现混合迟滞控制。

    或者、如果您只想使 LLC 闭环保持稳定、您可以 通过参考以下应用手册在电压模式控制中实现 SPICE 模型。

    请参阅此应用手册的第11页: 设计指南评估板 EVAL_600W_12V_LLC_P7

    此致

    曼尼甘塔 P