This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95378BQ5MC:VIN UVLO 问题

Guru**** 2648525 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40428, CSD95379Q3M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1192134/csd95378bq5mc-vin-uvlo-question

器件型号:CSD95378BQ5MC
主题中讨论的其他器件:TPS40428CSD95379Q3M

您好、专家团队

客户将 CSD95378与 TPS40428搭配使用、且 VIN 范围为4.5V 至14V、我们发现 CSD95378将在 VIN 约为4.5V 时进入 UVLO。

但我们无法在数据表中找到详细介绍。 您对此参数有什么见解吗? 或者、我们是否有 UVLO 值较低的 P2P 器件? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我检查了所有功率级器件、但没有找到任何具有较低 UVLO 的 P2P。 我找到了 CSD95379Q3M。 方框图未在 VIN 上显示 UVLO、但它不是 P2P。

    此致