This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2372-4EVM-006:分离器/注入器

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2372-4EVM-006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187748/tps2372-4evm-006-splitter-injector

器件型号:TPS2372-4EVM-006
主题中讨论的其他器件: TPS2372-3EVM-757BOOST-PSEMTHR-007TPS23881EVM-008USB2ANY

您好!

我正在为我们的应用寻找 POE 分离器和 POE 注入器。 POE 馈电器的工作方式是从直流电源获取48V 电压并从以太网源获取数据。 另一方面、我们需要将 POE 拆分为数据和电力。 T。我假设 TPS2372-4EVM-006通过将数据和电源组合到 POE 输出中充当注入器。 但是、它是否也可以通过将 POE 用作输入和数据而单独进行电源分配来充当分离器?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Sarunas,

    TPS2372-4EVM-006可用于拆分数据和电源。

    如下图所示、PoE 电源是无法通过 T1变压器的直流电压/电流。 J1是电源+数据端口、J2将是仅数据端口。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    感谢您的回复。 我假设 TPS2372-3RGWT (评估型号 TPS2372-3EVM-757 )可以通过查看原理图来完成同样的工作。 这会将 POE 拆分为电源+数据。 它是否可以用作喷油器-在这里分别提供数据和电力、并将其组合成 POE (Data+PWR)输出?  

    谢谢