This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电池充电器解决方案/建议

Guru**** 2972860 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, BQ25720, BQ25723, BQ25713, BQ24610, LM317, LM3420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191628/battery-charger-solution-recommendation

主题中讨论的其他器件:BQ25798、 BQ25720、 BQ25723、 BQ25792、 BQ25713、 BQ24610、 LM317、 LM3420

各位专家:

客户正在寻找电池充电器解决方案。 你可以帮帮我吗? 其要求如下:

正在寻找具有 CC/CV 配置文件的3s/4S 配置的锂聚合物电池充电器 IC。 重要元素:输入电压低于最大电池电压,并有所变化(3s 配置为10-14V,4s 配置为12-16V)

其他要求:
-最大充电电流:400mA
-充电电压范围(最小值和最大值):10-14V (对于 A 3)。  对于4S、为12-16V。  
-最大工作/电源电压:20V
-控制接口(I2C、SMBus、独立/硬件):重量至关重要(它是无人机备用电池电源,因此独立电池将是最好的)

非常感谢您提出的任何建议。

谢谢你。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    BQ25798 5A 降压/升压充电器对于400mA 充电来说有点过分、但它是我们唯一拥有的降压/升压充电器。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、

    谢谢你。

     BQ25798似乎很适合、但几乎所有地方都缺货。  
    您是否有可能适合的较旧参考?

     BQ25720或 BQ25723呢? 它们似乎合适、但不集成 mos。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    试用 BQ25792。  它是 BQ25798的第一个版本。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、

    祝您愉快、感谢您的快速回答和关注我的案例。
    遗憾的是、此型号也超级缺货( 2024年下一次交货)。  是否有其他替代方案?

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    samples.ti.com 上提供 BQ25792和 BQ25798区域的免费样片。  我们已经发货了 BQ25792。

    可以使用 BQ25713/720/723等器件、但它们需要外部 FET、需要主机处理器来启用充电、且不提供充电终止功能(它们需要监测计 IC 来监测充电电流并告知充电器何时停止充电)。

    遗憾的是、这些是唯一的降压/升压选项。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助、Jeff。

     bq24610 (独立、降压、具有适合我的 PowerPath)怎么样? 我们无法理解它是否会在 Vin 低于 Vbat 时充电。
    此致、
    阿尔基·A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    BQ24610仅为降压型、因此 VIN>VBAT 仅为降压型。  

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢您、Jeff。

    客户体验回应:

    您的专家能否 向我们说明一个没有集成降压/升压选项但适用于锂聚合物的线性充电 IC (具有 CC/CV 充电曲线)和一个升压转换器(最好具有内部 MOS)、可从10-14V 升压到13-17V、从而实现500mA 的最大电流输出。  

    谢谢你。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    TI 没有集成升压转换器和线性充电器的产品。   实际上、我可以找到的唯一3-4节串联线性充电器是 LM3420充电控制 器、它需要将 LM317用作导通元件。   

    此致、

    Jeff