This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:RE:功能重叠

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQ7718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1192947/bq40z80-re-feature-overlap

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: BQ7718

尊敬的马先生:

我们正在寻找电池电量监测计芯片、因此我们最终确定了 Bq40z80芯片。

因此、我对这一点有疑问、BQ40Z80支持过压保护、但在其过压保护参考设计中使用了 BQ7718系列芯片。

如果 Bq40Z80具有电池过压保护功能、那么为什么使用单独的过压保护芯片? 此外、如果我们不将 Bq7718芯片与 Bq40z80配合使用、可以具有过压保护功能?

请帮我们解决这个问题   

谢谢、

Rishikesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hrishikesh 您好!

    由于安全对于锂离子电池至关重要、因此通常使用2级保护。 bq7718是一款二级保护器、在 bq40z80因配置错误而无法采取措施时会触发。