This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22918:单个输入到 ON 引脚的上升时间

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22918
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1192743/tps22918-rise-time-of-input-single-to-on-pin

器件型号:TPS22918

大家好、

Tps22918被讨论为 FPGA 电源序列的应用。

这一次、另一个电源 IC 的电源正常信号(电源上升完成信号)输入 到 TPS22918的 ON 引脚以按顺序启动电源。

要使用的电源 IC 的电源正常信号输出为漏极开路。

 当电源 IC 上电时、 由于电源正常信号的电路上连接了电容器和上拉电阻器、因此电源正常信号上会出现延迟。

例如 、TPS22918的 ON 引脚输入信号的上升时间(到1V 的 H 电平)是否有任何限制?

例如、对于上升时间较长的信号、 是否存在运行问题、例如 TPS22918的 Vout 上重复 ON・OFF?

此致、
Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    器件 ON 引脚的压摆率没有限制。 您可以获得相同的性能。

    此致、

    Kalin Burnside