This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22918:数据表上的浪涌电流计算错误

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1192655/tps22918-wrong-inrush-current-calculation-on-the-datasheet

器件型号:TPS22918

您好!

在数据表 P.19中、我们可以在公式(11)(13)中找到浪涌电流计算。  但我认为这两个结果都是错误的。  例如、公式(13)的结果(135mA)错误、  我看起来是135nA。

  • ^(11):dt = 22pF x 4V/400mA = 22 x 10^-12 x 4/(400 x 10^-3)= 0.22 x 10^-9 = 220 x 10 -12 = 220PS
  •  ^(13):dt = 22pF× ^4V / 650 μs=22 x 10^-12 x 4 /(650 x 10^-6)= 0.135 x 10 -6 = 135 x 10 -9 = 135nA

您能告诉我们正确的公式吗?   请告诉我们。

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori-San、您好!

    正确的做法是、本数据表应用部分中的浪涌电流计算错误。 它们意味着使用22uF、而不是22pF 来表示 CL。 如果您使用 UF 运行这些计算、您会发现它们是正确的。 我将请求更改这些内容。

    此致、

    Kalin Burnside