This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987EVM:不枚举 USB 2.0总线

Guru**** 675400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1192961/tps65987evm-usb-2-0-bus-will-not-enumerate

器件型号:TPS65987EVM
主题中讨论的其他器件:TPS65987

但是、我能够始终如一地从 TPS65987获取电源、而在将数据角色配置设置为 UFP 的情况下、USB 2.0总线将无法枚举。 我使用的是最新固件。 我将 USB 2.0器件连接到 EVM 上的5V 总线(而不是 VBUS)、数据线端接至扩展连接器。 我在 TPS65982EVM 上遇到了相同的问题。

此方框图概述了我要尝试执行的操作。 "新设计"中将使用 TPS65987为手机提供充电电源和 USB 以太网桥接器。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您能否共享连接的 PD 日志、并提供您参考 EVM 所做连接的原理图/方框图/图片? 我要确保检查的一件事是 D+/D-线路连接正确。

    谢谢、此致、

    Chris