请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65987EVM 主题中讨论的其他器件:TPS65987
但是、我能够始终如一地从 TPS65987获取电源、而在将数据角色配置设置为 UFP 的情况下、USB 2.0总线将无法枚举。 我使用的是最新固件。 我将 USB 2.0器件连接到 EVM 上的5V 总线(而不是 VBUS)、数据线端接至扩展连接器。 我在 TPS65982EVM 上遇到了相同的问题。
此方框图概述了我要尝试执行的操作。 "新设计"中将使用 TPS65987为手机提供充电电源和 USB 以太网桥接器。