Other Parts Discussed in Thread: TPS63802, LM5146, LM5146-Q1, BQ25798, BQ25303J, BQ24650
你好。
我已经开发了下面 PCB 的设计和布局、它是一个电源模块 PCB、有4层、我们还没有生成它的原型。 外部电源插入右侧的连接器、标识为 V-EXT、输入电源电压为10V 至60V、因此与12/24/48V 系统兼容、最大值为60V、因为输入 TVS 二极管的击穿电压(最小值)为60V、额定峰值脉冲功率为5000W、 但被识别为 M1的电源模块实际上可以提供高达72V 的电压、因此对于输入瞬态、至少有12V 的关断电压。 电源模块 M1的输出为5V x 3A、BAT 连接器用于连接一个不可充电的 LiSOCL2型3.6V、15Ah 高功率型电池、该电池可提供高达3A 的峰值电流。 电源模块 M1是隔离式的(输入到输出)、其制造商对我说、在它的引脚 GND 和0V 之间有一个1nF 的内部高电压电容器。 OUT 是输出连接器、两根导线从其连接到具有基于降压/升压转换器 TPS63802的输入电源的应用板。

原理图。


我们需要重新设计此板并进行2项修改:
1.在 PCB 的输出端左侧添加一个锂离子聚合物/电池(3.7V/4.2V)充电器 IC (电路)、其中(a)充电电流值可通过电阻器的值进行设置、(B)在开关模式而非线性模式下运行、 以获得良好的效率、并且(C)可以提供大约1A 的充电电流。 请注意、此处充电器电路的输入电压为5V、这是电源模块 M1的输出。 问题:可以使用 TI 的哪些 IC 来实现这一目的?
在 PCB 的外部输入电源(右侧的连接器)上、我们还希望能够连接太阳能电池板并从太阳能电池板中提取最大能量。 到目前为止、我还没有太阳能电池板方面的经验、但我知道实现这一目标的技术是 MPPT。 Google 提供:"MPPT 或最大功率点跟踪器是一种电子直流/直流转换器、可优化太阳能阵列(PV 电池板)与电池组或公用电网之间的匹配。 另外、关于 MPPT、我从未尝试深入研究过它、以了解它的工作原理。 目前、我们的公司正在使用下图所示的太阳能板、我们仅使用此单个型号/尺寸、但我们将开始使用更大的太阳能板、这些太阳能板的供电能力是此板的两倍。 问题:可以使用 TI 的哪些 IC 来实现这一目的?

有什么建议或想法?
提前感谢、
Jeferson Pehls。