This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630-Q1:输出电容公式

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1192311/lmr33630-q1-output-capacitance-equation

器件型号:LMR33630-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR33630

大家好

我找到了 TI 的 LMR336计算器,我已经从数据表中进行了检查,但 Cout 只有一个公式:

当我尝试进行手动计算时、计算器1的结果会有所不同。  

我想知道在此计算器中、计算出的输出电容和计算出的最小输出电容使用了什么公式:

附件是我找到的数据表和计算器

e2e.ti.com/.../8422.lmr33630_2D00_q1.pdfe2e.ti.com/.../4011.snvr484.zip 

谢谢:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    计算工具中使用的公式与数据表中使用的公式相同。  ΔIout  ΔVout Δ L=2A、FSW=400k、Δ L=250mV、k=0.3、D=5/12、 您可以得到 Cout=52uF。 假设容差为20%、偏置降额为10%、则可以得到 Cout=52/0.8/0.9=72uF。

    此致、

    宏嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hongjia、

    感谢您的解释、  

    我已经检查 了计算出的输出电容和计算出的最小输出电容的公式及其工作。

    但我想知道在计算中:Cout=52/0.8/0.9=72uF。 您说我们假设容差为20%、偏置降额为10%以获得 COUT、那么0.8和0.9来自哪里?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1-20%=0.8和1-10%=0.9。  

    此致、

    宏嘉