This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53219A:过热保护问题。 如何测量 Tj。

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53219A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1192759/tps53219a-over-temp-protection-issue-how-to-measure-tj

器件型号:TPS53219A

背景:

客户共享:工作期间设置关机,显示异常。 交换测试完成如下。 客户室重现评估–由于 OTP (过热保护)在1小时后工作(观察到错误检测后断电)、IC 关闭。 交换测试完成后、没有 OTP、并且在48小时内以相同的配置正常工作。
那么,与值相关的故障是什么:问题 IC 的温度(116C)似乎低于正常 IC (128C)。 问题在于、由于 OTP、回路 IC 关闭、甚至回路 IC 的温度也低于相关 IC。 其他功能工作正常。

客户条件:Ta = 70C、Tc = 125C

- TI (JDAO)初始验证:125C 时未观察到异常。  观察到正常输出。
在数据表中:145C 是关断温度,但如果它有变化,则需要了解实际标准。

下一步骤中的问题。

外壳/电路板温度不代表结温、这将导致热关断。 该器件的典型热关断温度为145C、甚至更低。

TI 需要更多信息才能理解

1) 1) 客户如何测量外壳/电路板温度、他们是否使用热像仪?

这一点很重要、因为使用热像仪通常很难测量电路板温度、因为它不是很聚焦、也不是很精确。 但是、如果是电路板温度、这是不同的、并且应该小于外壳温度。

2) 2)请提供有关它们如何进行此测量的更多详细信息、以便我们能够相应地估算结点。

 发生这种情况的 VIN、VOUT、IOUT 条件是什么? 我可以根据电路板结温或外壳温度估算结温。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    TPS53219A 的跳闸电流具有4700ppm/°C 的温度系数。  这使得能够根据外部跳闸电阻器上的电压来测量芯片温度。

    1) 1)使用 TPS53219A 在空载时对多种温度下的跳闸电压进行特性分析、以消除因器件间标称跳闸电流和温度系数而产生的变化。

    2) 2)将转换器放入热处理室并在正常负载条件下运行。

    3) 3)测量跳闸电压作为 TPS53219A 器件温度的替代测量。

    145°C 时的 ^电流应约为25°C 时跳闸电流的1.75倍(1.004700 μ A (145-25)= 1.75)  

    120°C 时的跳闸电流应约为25°C 时跳闸电流的1.56倍