This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62160-Q1:EN 泄漏电流

Guru**** 2382610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1192666/tps62160-q1-leak-current-of-en

器件型号:TPS62160-Q1

大家好、支持团队


我们有一款汽车产品将此芯片用于12V 至4V 的电压范围。 行驶了2000km 后、1个芯片出现故障、我们发现芯片没有正常的输出电压。

原因是、最初设计的芯片 PIN3 EN 12V 电压输入仅为0.8V、低于0.9V 的阈值电压。 因此、芯片无法正常输出电压。

测试前端 R47电阻器两端的电压为11.2V。


X 射线消除焊接问题后、我们认为这是芯片异常。 根本原因是到芯片 PIN3的泄漏电流输入很大、超过了规格1uA。

因此、我们移除了芯片并将其发送给您的团队进行分析。

但 在故障分析报告:[QEM-CCR-2211-00731]中未测试泄漏电流、工作台与我们的设计不同、因此无法反映异常现象。


因此、我们尝试在样本发送回后再次记录这种现象。 但是、重新焊接后泄漏电流过大的现象不能重复。


我们和汽车公司对这一故障部分给予了很大的关注,但目前还不能解释这一现象。

我们希望得到您的帮助、谢谢

此致、

Feiyang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Feiyang、

    我查看了您的原理图、看不到任何可能的问题。 EN 引脚泄漏可能与 EN 引脚区域上的通量污染有关。 这种情况在客户的电路板或我们的实验室中经常发生。 它也可能在运行一段时间或老化测试后发生。 深入清洁电路板后、问题将消失。 通常、我们使用超声清洁剂来深度清洁电路板上的磁通。 下次出现相同行为时、请清洁电路板。

    希望这对您有所帮助、

    谢谢、

    Nancy