This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25066IA:LM25066IA 的问题

Guru**** 2579225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1192584/lm25066ia-questions-of-lm25066ia

器件型号:LM25066IA

尊敬的团队:

您能帮我确认 LM25066IAPSQX 的 SMBus 是否以100KHz 运行、THD:dat、min (数据保持时间)是多少? 数据表的运行速度为10kHz->THD:dat、min=300ns

非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 、Jimmy、

    感谢您的联系。  数据保持时间、THD:DAT、与时钟频率无关。 根据 I2C 规范, “器件必须在内部为 SDA 信号(相对于 SCL 信号的 VIH (min))提供至少300ns 的保持时间,以桥接 SCL 下降沿的未定义区域。”

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此已解决我的问题"。