This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 不间断电源

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61094

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191629/uninterruptible-power-supply

主题中讨论的其他器件:TPS61094

您好 TI 团队!

我有一个 提供5-8V 电压的器件。 它应该为 具有背光的显示屏供电(以5V 运行)。   如果电源电压高于5V、我将使用 TPS630701对显示屏进行电压调节。

如果电源电压降至5V 以下、我想使用 不间断电源(使用 LiPO4电池)启动、然后使用 TPS630701 升压至5V。 高于5V 时、电池也会充电。

是否有德州仪器(TI)提供的片上解决方案可与 LiPO4电池组合使用作为 不间断电源? 它应自动为 电池充电 (并保护电池免受过压和欠压等影响)。

 高于和低于5V 的电压检测将由 TPS1700执行。  

Thx 提前、Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Thomas:

    我认为 TPS61094可能是您可以选择的器件。  谢谢。

    此致、

    Nathan