This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF5025:负输出

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: REF50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1192732/ref5025-negative-output

器件型号:REF5025

大家好、

是否可以使用-4V GND 生成-1.5V 电压?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅此应用手册:

    https://www.ti.com/lit/an/sboa362/sboa362.pdf

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masoud、

    我想生成相对于基准负电压的+2.5V 电压。
    例如、将2.5V 添加到-4V 以生成-1.5V、将-3.5V 添加到-1V。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Hiro  

    4V (连接到 REF50的 GND 引脚)上的任何噪声都将直接出现在输出上、并且它将不是一个干净的电源、这就是为什么不预填充该方案的原因。  

    在 Masoud 建议的应用手册方法中、您将获得相对于 GND 的稳定输出。  

    此致

    Trailokya