This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54160A:是否需要放置输入和输出陶瓷电容器

Guru**** 2505405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191303/tps54160a-whether-input-and-output-ceramic-capacitors-need-to-be-placed

器件型号:TPS54160A

您好!  

C80:陶瓷电容器(_3225、80V、4.7uF、±10%)和 C6:陶瓷电容器(_1608、50V、1uF、±10%)我们正在研究是否可以移除两个器件。

在拆卸部件之前和之后、执行了以下检查、没有出现特殊问题。
・检查纹波和尖峰是否存在差异→无较大差异
・噪声相关测试→无问题

因此、我们正在朝着不实施 C80和 C6的方向前进、但是否有可能在万一时获得您的意见?

谢谢、

Eevee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Eevee、

    您必须确认 移除 VinVout 电容器是否正常的测试是哪种类型的。 通常、我们建议在引脚附近添加电容器以防止噪声。 例如瞬态测试和环路稳定性测试、有助于确定该值。 在边界条件下、很难确认移除电容器是否不会产生问题。

    请问您为何要删除,这是布局问题

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elena

    [报价 userid="230757" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191303/tps54160a-whether-input-and-output-ceramic-capacitors-need-to-be-placed/4489594 #4489594"]我是否知道您要删除的原因,这是布局问题

    在大规模生产的产品中、C80和 C6造成了市场缺陷。 当我们实际要求电容器制造商进行分析时、我们收到了一份报告、说明器件处于损坏状态。 特别是对于 C80、有几个案例。 至于 C6、没有那么多。 我们假设故障是由机械应力(外部应力)而不是电应力引起的。 因此,我们希望删除该部分,以避免发生这种情况。

    [引用 userid="230757" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191303/tps54160a-whether-input-and-output-ceramic-capacitors-need-to-be-placed/4489594 #4489594"]您必须确认哪种类型的测试

    下面是我们确认的内容。

    在移除器件之前和之后、我们检查了纹波和尖峰的任何差异、并且没有很大的差异。 此外、我们还进行了电源叠加噪声测试、没有出现任何特殊问题。

    谢谢、

    Eevee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Eevee、

    感谢您的详细介绍,对于 Vin,请确保尖峰电压不会超过65V,Vout 纹波测试适用于下一个功率级,如果所有这些结果都很好,建议您执行环路测试以确认足够的相位和增益裕度,从而实现环路稳定性。 然后、您可以在没有该电容器的情况下前进。

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elena

    [引用 userid="230757" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191303/tps54160a-whether-input-and-output-ceramic-capacitors-need-to-be-placed/4493173 #4493173"]并建议执行循环测试以确认足够的相位和增益裕度以实现环路稳定性,

    "循环测试"指的是什么类型的测试? 此外、[环路稳定性]指的是哪种状态?

    谢谢、

    Eevee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Eevee、

    这是为了确认足够的相位和增益裕度。  

    示例类似  

    https://www.ti.com/lit/an/snva364a/snva364a.pdf?ts=1675064420859&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fen-us%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US%2526searchTerm%253DSNVA364A%2526nr%253D31

    Elena