This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2552:MOSFET 关断前允许的最大反向电流

Guru**** 2510585 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2553, TPS2552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1188261/tps2552-maximum-allowed-reverse-current-before-mosfet-turns-off

器件型号:TPS2552
主题中讨论的其他器件:TPS2553

大家好、  

我对 TPS2552 (D)和 TPS2553 (D)有疑问。  

您能否告诉我 MOSFET 关断前允许的最大反向电流(VOUT-VIN/RDS_ON)?

请告诉我该器件可承受的值为7ms (施加反向电压后的最大 MOSFET 关断时间)。

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itoh、

     很抱歉、我们现在正在度假、我们将在回来时回复您。

    此致

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shui-San、

    我给你。 我将在1月30日的一周内跟进您。

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itoh、

    好的、我将在1/30的一周内回复您。

    此致、

    Kuno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuno-San、

    您对此有任何更新吗?

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    抱歉、我无法从我们的设计规格中找到此数据、让我询问我们的设计工程师、也许他会知道、我会告诉您是否有任何更新。

    此致、

    Kuno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuno-San、

     只是一个友好的提醒。

    您对此有任何更新吗?

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    我与我们的设计工程师进行了讨论、他告诉我、我们可能无法提供这些数据、因为其最大值取决于持续时间和不同的电压、我们也无法对其进行仿真。

    此致、

    Kuno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    从我们的设计工程师那里再添加一点、不要担心器件会损坏、实际上关闭时间非常短、功率也非常小。 尽管我们无法向您提供此数据、但我们以前无法解决故障问题。 谢谢你。

    此致、

    Kuno