This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61288:当 VIN=0V 时、在 VOUT 引脚上连接外部电源

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1192672/tps61288-connecting-external-power-supply-at-vout-pin-when-vin-0v

器件型号:TPS61288

你(们)好 当 VIN=0V 并且 EN=OFF 时、是否可以在 VOUT 引脚上连接外部12V 电源。 不会同时施加 VIN 和外部12V 电压。 我想知道是否有任何问题。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keita、

    这是可以的、不会造成任何损坏。

    此致

    Fergus