请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61288 你(们)好 当 VIN=0V 并且 EN=OFF 时、是否可以在 VOUT 引脚上连接外部12V 电源。 不会同时施加 VIN 和外部12V 电压。 我想知道是否有任何问题。
此致。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好 当 VIN=0V 并且 EN=OFF 时、是否可以在 VOUT 引脚上连接外部12V 电源。 不会同时施加 VIN 和外部12V 电压。 我想知道是否有任何问题。
此致。