This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:原理图审阅和故障恢复。

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1192383/bq77915-schematic-review-and-fault-recovery

器件型号:BQ77915

使用16V 输入时、我将获得2.6V 输出。 但起初 BMS 会发热。 我不确定它是否是电池平衡、然后它提供恒定2.4V 输出。 我已经尝试过故障恢复方法、但没有任何变化。

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akhil、

    在查看原理图后、我们发现您可能遗漏了我们建议的一些步骤。  

    我们强烈建议在检测电阻器上为 SRP 和 SRN 引脚使用感应电阻器滤波器 RC 电路(100欧姆/0.1uF)。 有关  示例、请参阅数据表图10-9中的第10.2节"典型应用"。  

    2.我们建议您查看我们的指南   10.1.1节"推荐系统实现 "中的不同 FET 配置、了解如何配置 CHG FET 电路。  

    3.另请熟悉 表9-5中所示的器件的各种故障模式。  数据表中的故障条件、状态和恢复方法。  

     

    最棒的  

    -Luis Torres