主题中讨论的其他器件:MSP-EXP432E401Y、 UNIFLASH
您好,
我想将调试器 MSP-exp432e401y 用于可扩展 PMIC GUI 、该 GUI 专为 PMIC 芯片 TPS6594X 准备。
Launchpad 应按 下图的方式编程固件版本1.0.3.6。
是否可以帮助提供 AEVM 固件: 1.0.3.6?
谢谢、

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我想将调试器 MSP-exp432e401y 用于可扩展 PMIC GUI 、该 GUI 专为 PMIC 芯片 TPS6594X 准备。
Launchpad 应按 下图的方式编程固件版本1.0.3.6。
是否可以帮助提供 AEVM 固件: 1.0.3.6?
谢谢、

您好、Ryan、
这是固件文件
e2e.ti.com/.../aevm_5F00_1_5F00_0_5F00_3_5F00_6.txt
谢谢、
Daniel W
您好 Daniel,í a
我重新安装了 GUI 工具,、AEVM 无法像在我的 PC 上那样进行修复。


其他器件显示为"Tiva Device Fireware Update"、AEVM 无法被确认为"虚拟通信端口"。
通过 USB 电缆连接到 PC 的连接器 U7。
和“XDS110类...” 当我将电缆连接到电路板的另一侧时、可以找到端口。
AEVM 是否有单独的驱动程序文件?
您好、Ryan、
请尝试使用 BSL 脚本程序和之前的固件文件刷写 PMIC。
http://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/MSPBSL_Scripter/latest/index_FDS.html
谢谢、
Daniel W