This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25820:功能测试 TD 4.11.2灌电流无电电池测试

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25820, TPS65988, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1192558/tps25820-functional-test-td-4-11-2-sink-dead-battery-test

器件型号:TPS25820
主题中讨论的其他器件: TPS65988TPS65987TPS25750

大家好、PD 团队、

我的客户希望确认 TPS25820/1支持无电电池测试。

关于数据表、 他们似乎不支持比较 TPS65988数据表。

如果没有、是否有任何解决方案像使用额外组件?

如果他们必须通过测试、那么哪种类型的控制器适合他们?

很抱歉、PD 控制器问题。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shoo、

    [引用 userid="518616" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1192558/tps25820-functional-test-td-4-11-2-sink-dead-battery-test "]

    我的客户希望确认 TPS25820/1支持无电电池测试。

    关于数据表、 他们似乎不支持比较 TPS65988数据表。

    如果没有、是否有任何解决方案像使用额外组件?

    [/报价]

    TPS25820/1是一款仅提供 USB-C 电源的器件。 电池电量耗尽功能是 接收设备支持的一项功能。  如果他们正在寻找可提供双角色电源(电源和接收)的器件、我们建议他们查看 TPS65987或 TPS25750系列器件。

    [引用 userid="518616" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1192558/tps25820-functional-test-td-4-11-2-sink-dead-battery-test "]抱歉不是 PD 控制器问题。

     不用担心。 此器件仍属于我们的产品系列。

    谢谢、此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您的快速回复!

    我了解到 TD 4.11.2灌电流无电电池测试是针对灌电流和 DRP 控制器的测试。

    如果他们仍然有任何问题或需要 DRP 控制器、我会向您回复。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、没错。 如果您有单独的问题、请随意打开另一个主题。 现在关闭这个。

    谢谢、此致、

    Chris