This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79612-Q1:RE:BMS 的开发。

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79612-Q1, BQ77905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1192427/bq79612-q1-re-development-of-bms

器件型号:BQ79612-Q1
主题中讨论的其他器件: BQ77905

尊敬的马先生/女士:

我们正在为定制电池组开发 BMS 电路。
我遇到了 BQ79612-Q1芯片、它几乎拥有我们所需的所有功能、但它不支持过压/欠压保护、它只能感应过压/欠压保护。
我找到了 Bq77905芯片、该芯片可用于过压/欠压保护。 那么、我的问题是、我们能否同时使用  BQ79612-Q1和 BQ77905来实现电池保护?
如果是、您可以为我提供任何  参考设计、 这对我非常有帮助。 如果否、请建议 任何其他电池保护解决方案。    
 
此致、
Hrishikesh。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的马先生/女士:

    我们还在寻找电池电量监测计功能、因此 我们是否在 BQ79612-Q1中获得了电池电量监测计功能 、或者需要采用更多芯片?

    谢谢、

    Hrishikesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hrishikesh、

    我们没有任何可用的参考设计、但它们不应相互作用、因此我看不到两个器件都有参考的原因。 如果您需要监测、我建议您查看专用监测计器件并将其用于同一系统、但它们不会相互通信。

    此致、

    泰勒