This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:在二极管整流的情况下该怎么办?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2895, UCC28951, UCC28950, PMP8606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190269/ucc28951-what-to-do-in-case-of-diode-rectification

器件型号:UCC28951
主题中讨论的其他器件:UCC2895UCC28950PMP8606

您好!

我将考虑二极管整流而不是同步整流。

在应用手册中、它采用同步高侧整流设计、但也更好地使用高侧整流进行二极管整流吗?

从我的研究来看、二极管整流更有可能是低侧整流。

请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在查看您的查询、并将很快返回给您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可能会考虑使用 UCC2895、它没有 SR 输出。

    如果您决定仍然希望使用具有整流器二极管的 UCC28951、而不是 SR、则仍然可以正常工作。  我建议使用10k Ω 电阻器端接 E 和 F。  在实践中、我不喜欢由于其他 PWM 控制器过去存在的噪声问题而使引脚保持开路。

    为了使该应用与电感器配合使用、整流器二极管应放置在 SR FET 通常所在的低侧。

    如果此帮助解决了您的问题、请在主题帖末尾选中"已解决"。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。

    由于 ADELEF、Delef 和 SYNC 引脚也不被使用、它们是否应该与10kΩ Ω 电阻器端接

    此外、ucc2895数据表显示了连接在高侧的整流器二极管、使用高侧整流的优势是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很抱歉。

    我弄错了。

    我当时想到的是高侧整流和低侧整流。

    现在我已经注意到了这个错误、我对它更加关注。

    在 Ucc28950的参考设计 PMP8606中、我相信整流器二极管连接在高侧。

    建议是低侧、但也可以在高侧执行、这是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在查看您的查询、并将很快返回给您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    你是对的。  因此、它可以通过这种方式实现。

    我一直将 SR FET 和二极管放在相移全桥转换器的低侧。

    因为这两种方法都起作用。  您是否选择了整流器二极管、由您决定。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我再问一个问题。

    在二极管整流的情况下、我认为 ADELEF、Delef 和 SYNC 引脚也不会被使用。

    是否应使用10kΩ Ω 电阻器以及 E 和 F 引脚端接这些引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在查看您的查询、并将很快返回给您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以将 ADELEF 和 Delef 短接至接地端、或使用 VREF 的分压器对其进行设置。  对于 SYNC 引脚、我会使用一个10k Ω 电阻器接地、因为我不喜欢断开引脚。

    我还会以10k 欧姆的电阻终止 E 和 F。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我再问一个问题。

    应用手册介绍了使用 FET 进行同步整流的情况下的计算方法、但使用二极管整流时是否有显著变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我收到了您的询问、我正在审核、并将很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    由于您不是驱动 SR、因此延迟设置在您的设计中并不重要。  但是、您仍然应该像设置它们那样设置它们、这样您就不会使引脚保持开路。  

    如果这解决了您的问题、请在主题结束时点击 Resolved。

    此致、