This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS386000:通过输出复位引脚的最大电流

Guru**** 2501735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS386000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191943/tps386000-maximal-current-via-output-reset-pin

器件型号:TPS386000

尊敬的 TI:

根据 TPS386000的数据表、通过输出复位引脚的最大电流为5mA。

除了复位线路上的上拉电阻器外、我在复位和接地之间连接了一个小电容器(几 nF)。 通过测量复位电压下降沿(当复位输出被置为有效时)、我计算出进入复位引脚的电容器放电电流大约为17mA。 大约只需 1us。

是否可以在如此短的时间内(电容器放电)超过最大引脚电流、或者是否应该永远不超过该电流?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    为什么在复位和接地之间有一个电容器?

    除了上拉电阻器、您不需要任何东西。 它还可能会减慢您的响应时间。

    谢谢、

    Andrew