This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ33100:bq33100 -闪存存储器寄存器写入和读取

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ33100, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191968/bq33100-bq33100---flash-memory-register-writing-and-reading

器件型号:BQ33100
主题中讨论的其他器件: EV2400

你好  

我们目前正在使用 BQ33100。

当我们计划在生产中使用它时、我们计划使用 Ardvark I2C 探针来刷写.gg 文件、因为它可以顺利地与 LabVIEW 连接。

使用 Ardvark 探头刷写后、我们尝试读取芯片的闪存以验证刷写是否正确。

我们无法成功获得闪存值。 我们通常得到 b4 b4 b4等... 读取闪存值时的值。

但是、我们在制造商 ID 寄存器中写入和读取数据没有问题。

芯片未密封。  

1./您是否对我们获得 b4 b4 b4等的原因有任何了解?

2./我知道 TI 使用 EV2400探针通过 TI 软件刷写 BQ33100。 您知道吗?此软件有 API 或命令行版本,例如可以通过 LabVIEW 实现自动化?

此致"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在执行闪存写入命令后需要延迟。 测量仪表也必须未密封。

    2. TI 不为 EV2400提供 API

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     所需的延迟是多少?

    测量仪表未密封。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    延迟取决于写入的数据闪存。 如果数据跨越多个闪存块、则最小为66ms、最多为200ms。