This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:平衡 OT 管理

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1192114/bq79616-q1-balancing-ot-management

器件型号:BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ79616

您好!

从 BQ79616_Q1数据表中、第9.3.1.3节 "步骤3a:平衡热管理"描述了避免过热问题的两种方法。

  1. CB TWWARN Balancing Pause (CB 警告平衡暂停)
  2. 热敏电阻 OTCB 平衡暂停

第一种方法(CB TWARN)是始终启用还是仅在 BAL_CTRL2[OTCB_EN]位设置为1时启用?

谢谢、此致。

Luca Buccolini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luca:

    CB TWWARN 和 OTCB Balancing Pause 都可以因过热而停止电池平衡、但它们可以通过不同的方法检测过热:CB TWARN 使用温度传感器、OTCB 使用热敏电阻。  

    因此、即使  OTCB_EN 位未设置为1、也会启用 CB TWARN。

     数据表的第9.3.3.1节通过说明可以通过以下三种方法之一暂停电池平衡来确认这一点:

    • 如果在平衡期间裸片温度> TCB_TWARN。
    • 如果[OTCB_EN]= 1、则当任何热敏电阻检测到温度高于 OTCB_THR 时。
    • MCU 设置 BAL_CTRL2[CB_PAUSE]= 1。

    最后、根据数据表第9.3.1.3节中的信息、请确保[BAL_GO]= 1。  这将启用温度传感器。  如果未启用温度传感器、CB TWWARN 将无法正常工作。  我希望这对您有所帮助!

    最棒的

    Andria