This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS652170:具有电池管理功能的 PMIC

Guru**** 2507495 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6521815, TPS65217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191335/tps652170-pmic-with-battery-management

器件型号:TPS652170
主题中讨论的其他器件:TPS6521815TPS65217

对于 纽扣电池2032、您能否推荐具有与 EFP0104GM20-D 类似的电池管理功能的 PMIC?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们似乎没有一个与  EFP0104GM20-D 非常匹配的 PMIC 您能否帮助您指定您要查找的主要功能或要求?

    TPS65217有一个内置电池充电器、而 TPS6521815被设计成与一个2032纽扣电池一起工作作为一个备用输入电源。  

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果使用分立式电池管理 IC、您是否有为  EFR32和 EFM32器件供电的建议?  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JDJ、  

    我们没有专门为 EFR32或 EFM32供电的 PMIC、也没有配套资料来展示我们为该系列器件供电的任何现有 PMIC。  

    如果您可以帮助提供 EFR32和 EFM32器件的电源要求、我可以建议您最适合使用我们的哪个 PMIC 选项。  

    此致、

    Garrett