This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:有关客户的问题

Guru**** 2609665 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1188951/bq79616-q1-customer-questions-around

器件型号:BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ79616BQ79718-Q1

1)。 此 IC 支持240mA 平衡电流的内部电池平衡。 它是否支持使用外部 FET 进行平衡?

2)。 该 IC 是否可以在所有电池组之间保持小于2mV 的差值?

感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    1) 是的、为了使用内部平衡 FET 来驱动用于平衡的外部 FET、可以重新配置电路。 简化电路如下所示:

    2. BQ79616器件可将电池之间的差值保持在+/- 3mV 左右。 要获得更高的精度、请查看我们的新一代 BQ79718-Q1器件:

    https://www.ti.com/product/BQ79718-Q1

    此致、

    维克托。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Viktor、我在网上看到了 bq79718-Q1的简写数据表、其中提到每个电池都有一个精度为+/- 1mV 的专用 ADC、这是典型值还是最大值?  我还假设我们也可以通过该器件支持外部 FET。  我们可以访问完整的数据表吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    这是具有以下条件的最大规格:

    1.5V <输入电压< 5.5V、

    TA =-40oC 至105摄氏度、

    LPF 设置39Hz;

    VBAT = NUM_CELL x Vcell;所有 Vcell 均相等

    是的、我们也可以使用上述电路通过该器件支持外部 FET。

    此外、我们还根据要求提供了完整的数据表-请在产品网页上向下滚动、您将看到以下链接:

    此致、

    维克托。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Viktor 和 Will、

    借助最大+/- 1mV 精度、 该  IC 是否能够在所有电池组之间保持小于2mV 的差值?

    我已通过产品网页上的"请求更多信息"链接请求完整的数据表。 期待收到您的回复。

    谢谢、

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、Yizhie、

    是的、只要满足条件、就应该执行该操作。

    好的、另一个团队正在处理数据表请求、但您应该很快就能获得访问权限。

    此致、

    维克托。