This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF5025:VREF 过滤器查询

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: REF5025, ADS1278, TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191091/ref5025-vref-filter-query

器件型号:REF5025
主题中讨论的其他器件: ADS1278TINA-TI

我对 ADS1278评估模块上的 REF5025滤波器有疑问。

在上图中、REF5025的输出连接到由 R1和 C1组成的 LPF。 该滤波器的截止频率为~1.59Hz。 为什么选择这个特定的截止频率?

然后、该滤波器的输出通过 R3和 C3构成的第二个滤波器馈送缓冲放大器、从而提供~33.8KHz 的截止频率。 为什么选择该特定截止频率?

我还知道、将滤波器放置在缓冲器的输出上的想法是为了减少由运算放大器引起的任何噪声、但 R1和 C2的作用是什么? 如何选择值?  

我认为 R3和 R1也具有某种直流增益? 衰减的目的是什么? 单位增益是否不足以满足此应用要求?

谢谢  

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Curtis、

    我认为本主题更多是模数转换问题。 至于我所关心的问题   、REF5025将负责为 ADC 提供基准电压。  Ω Ω 一个 ESR 为1k Ω 和1.5k Ω 的输出电容器。

     您能否在将 ADS1278作为主要器件的情况下再次发布此帖子?  ADC 团队应该能够更好地了解他们为何选择这些滤波器。 我相信这是设计有问题的 EVM 的团队。

    如果您有任何特定于 REF5025的问题、请在此主题中免费提问。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    谢谢、我将移动它。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Curtis、

    REF5025的噪声在0.1Hz 至10Hz 的带宽内被指定为3µVpp μ V/V。  随着带宽的增加、会产生额外的噪声(ADS1278的输入/基准带宽高达70.8kHz)。  添加了截止频率为1.6Hz 的 RC 滤波器、以使基准的总噪声低于 ADS1278的内部噪声。  虽然截止频率可以设置为10Hz、但选择了标准组件值以尽可能减少基准噪声。

    缓冲器主要用于驱动开关电容器基准输入的高频电流。  尽管 ADS1278基准输入在最高工作速度下的平均输入电流约为5.3mA、但峰值电流可超过20mA、这对于 REF5025而言很难直接驱动。  在这种情况下、添加了一个高带宽缓冲器电路以实现快速稳定。  有关如何设计此电路的详细信息、请参阅以下 TI 高精度实验室培训:

    TI 高精度实验室中的运算放大器稳定性视频

    频率补偿需要 R1、R3和 C2、以便 OPAMP 能够驱动10.1µF Ω 的输出容性负载(C3+ C7)并保持稳定。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、  

    因此,在该视频之后,R1的值应为~>=R3*100或4.7K,但设计人员使用了2K。 同样、C2应该介于606nF 和1uF 之间、但它们使用的是150nF。 那么、使用这些值的基础是什么?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Curtis、

    有多种 RC 值组合可正常工作。  本视频展示了一个可实现稳健设计的特定过程。

    主要目的是在驱动 ADC 基准输入所需的高容性负载时提供60度或以上的相位裕度、以实现稳定性和快速稳定时间。

    在下面的示例中、使用一个简单的缓冲器(增益=1、顶部电路)会产生大约0deg 的相位裕度。  这可能会导致持续振荡。  使用原始 ADS1278EVM 设计(底部电路)中的值添加额外的频率补偿会导致68.8deg 的相位裕度。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    您是否有用于此的仿真文件? 因为我似乎无法复制您的结果?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Curtis、

    是的、已附加。  

    e2e.ti.com/.../OPA350_5F00_REFbuffer_5F00_ADS1278.TSC

    您可以使用免费的 TINA-TI 仿真器打开文件并运行仿真。

    https://www.ti.com/tool/TINA-TI

    此致、
    Keith