Other Parts Discussed in Thread: TPS54561
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54561 您好的团队:
我的客户希望在此参数下使用 TPS54561、想要检查使此100%正常工作的方法、并且困惑了使用某些校准工具作为参考。 您能帮您一看吗?
太棒了!
输入电压24V
输出电压23V 3A、500kHz。
在这个 drop_out_calc_revA 工具中、它似乎起作用了。

不适用于 TPS54360-361FAMILY_CALC_TOOL_REve 工具。