This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952电池平衡控制电流

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190854/bq76952-bq76952-cell-balancing-control-current

器件型号:BQ76952

尊敬的专家:

我了解到并证明 TRM 中所述的内容是正确的:

该器件通过 VC16引脚消耗电流、以在平衡处于活动状态时启用平衡开关、
μA 导致流入 VC16引脚的电流约为35 μ A、乘以要平衡的电芯数。 避免
该电流会在平衡处于活动状态时影响电池16电压测量、从而最大程度地减小电池16输入
电阻器来减少该电阻器上的 IR 压降。

当平衡16节电池中最多有7节电池时、我测量到第16节电池上的压降约为30mV。 问题就是这样

我在电池平衡期间从未看到实际值。

是否仅是通过 I2C 缓慢读取的问题? 我之所以提出这一问题、是因为我想确保 BQ 能够测量

实际值、但由于平衡开/关速度太快、我无法在 I2C 上读出它、对吧?

此致、

安德拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德拉斯、您好!

    您应该能够在 I2C 上看到该电压变化。 您的读取频率是多少? 您是否正在读取 CB_ACTIVE_Cells 0x0083寄存器、以验证在读取电池16测量值时有多少个电池处于平衡状态?

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    CRC 的读取频率为150kHz。 我正在读取警报原始状态 CB 位以及 CBSTATUS2/3。 有源电池现在为我提供了10836十六进制

    启用六节电池。

    我之所以问、是因为我不希望这个恶性循环、因为 CB 处于活动状态 BQ 会看到压降 Cell16、它至少从 I2C 读取中推入更多的 CB、看起来是这样的。

    此致、

    安德拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德拉斯、您好!

    您的电池输入电阻器的尺寸是多少? 许多用户将 VC16电阻器减小到20欧姆(数据表允许的最小值)、以减少 IR 压降、即使其他电阻器的电阻为100欧姆。 这将降低您描述的周期的可能性。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我在所有电池输入上都有100R/0.1uF 滤波器、因此我想我将它们更改为20R/0.5uF、以具有相同的截止频率。 您是否认为~0.5uF 太大或0.2uF (fc=~40kHz)还可以、这对于滤波也足够了?

    此致、

    安德拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德拉斯

    我认为最好在电池输入端保持100R/0.1uF、但只需将 VC16电阻器更改为20R 即可减少此测量的 IR 压降。  

    但是、如果您使用内部平衡(无外部 FET 或 BJT)、则所有电池输入上的20R 将为您提供更高的电池平衡电流、如果您的应用需要此电流、这可能会有所帮助。 0.5 uF 应该可以、甚至1 uF 在20 R 时也可以。  

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我使用的是具有大约250mA 平衡电流的外部平衡。 感谢您提供相关信息。

    此致、

    安德拉斯