This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:TS 引脚

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191683/bq25601-ts-pin

器件型号:BQ25601

各位专家:

您能帮助我们了解 TS 引脚功能吗? 我们的客户在 其设计中使用 BQ25601RTWR IC 来控制电池充电和放电。

1) 1) TS 引脚将执行什么操作?

2) 2) TS 引脚如何工作?

3) 3)是否可以通过更改电阻值来控制放电截止温度?


对于项目1和2、我发现所附图片是这些项目的答案、但如果您能进一步详细说明或提供更多信息、我将不胜感激。 对于项目3、请确认。 谢谢你。


此致、

Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    1) 1) TS 引脚与电阻分压器网络和 NTC 热敏电阻配合工作、以监控 电池 温度。

    2) 2) TS 引脚电压被监控为 VREGN 的一部分。 此百分比会随着 NTC 热敏电阻对电池温度的反应而变化。 JEITA 温度范围的边界 与 TS 引脚电压( 占 VREGN 的百分比)相关、并在   数据表第7.5节  "JEITA 热敏电阻比较器(降压模式)"标题下列出。  在这里、您可以找到对应于 T1至 T5的百分比值。 从此处可以通过将 VREGN 乘以相应的百分比来计算 VT1至 VT5的值。 (例如、VT1 = VREGN x 73.25%= 4.7V x 0.7325)

    请注意、VREGN 将根据您的输入电压而变化。

    3) 3)可以根据您的应用所需的温度范围选择 RTH_COLD 和 RTH_HOT。 NTC 热敏电阻数据表应列出不同温度下的电阻值。 您可以使用这些值来确定冷热 JEITA 阈值。 假设温度范围为0°C 至60°C、则选择数据表中的 RTH_T1和 RTH_T5值

    请注意 、RTH_COLD = RTH_T1  RTH_HOT = RTH_T5

    此致、

    James