各位专家:
您能帮助我们了解 TS 引脚功能吗? 我们的客户在 其设计中使用 BQ25601RTWR IC 来控制电池充电和放电。
1) 1) TS 引脚将执行什么操作? 
2) 2) TS 引脚如何工作? 
3) 3)是否可以通过更改电阻值来控制放电截止温度?
对于项目1和2、我发现所附图片是这些项目的答案、但如果您能进一步详细说明或提供更多信息、我将不胜感激。 对于项目3、请确认。 谢谢你。
此致、
Gerald
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家:
您能帮助我们了解 TS 引脚功能吗? 我们的客户在 其设计中使用 BQ25601RTWR IC 来控制电池充电和放电。
1) 1) TS 引脚将执行什么操作? 
2) 2) TS 引脚如何工作? 
3) 3)是否可以通过更改电阻值来控制放电截止温度?
对于项目1和2、我发现所附图片是这些项目的答案、但如果您能进一步详细说明或提供更多信息、我将不胜感激。 对于项目3、请确认。 谢谢你。
此致、
Gerald
您好 Gerald、
1) 1) TS 引脚与电阻分压器网络和 NTC 热敏电阻配合工作、以监控 电池 温度。
2) 2) TS 引脚电压被监控为 VREGN 的一部分。 此百分比会随着 NTC 热敏电阻对电池温度的反应而变化。 JEITA 温度范围的边界 与 TS 引脚电压( 占 VREGN 的百分比)相关、并在 数据表第7.5节 "JEITA 热敏电阻比较器(降压模式)"标题下列出。 在这里、您可以找到对应于 T1至 T5的百分比值。 从此处可以通过将 VREGN 乘以相应的百分比来计算 VT1至 VT5的值。 (例如、VT1 = VREGN x 73.25%= 4.7V x 0.7325)
请注意、VREGN 将根据您的输入电压而变化。
3) 3)可以根据您的应用所需的温度范围选择 RTH_COLD 和 RTH_HOT。 NTC 热敏电阻数据表应列出不同温度下的电阻值。 您可以使用这些值来确定冷热 JEITA 阈值。 假设温度范围为0°C 至60°C、则选择数据表中的 RTH_T1和 RTH_T5值
请注意 、RTH_COLD = RTH_T1 、 RTH_HOT = RTH_T5。
此致、
James