This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25910:有关 BQ25910寄存器默认值的问题

Guru**** 2533890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1192074/bq25910-question-about-bq25910-register-default-value

器件型号:BQ25910

大家好、

您能否确认 EN_CHG 的默认值是多少?

我注意到标题上有0h 表示"3"、这是否意味着 EN_CHG 的默认值是禁用? 谢谢你。

此致

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    是的、默认情况下禁用充电、因为该器件旨在与主充电器并联使用。

    Regads、

    Jeff