This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25990:TPS25990内部 FET 的最大导通电阻

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25990

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191824/tps25990-maximum-on-resistance-of-tps25990-internal-fet

器件型号:TPS25990

尊敬的专家:

我是否可以知道 TPS25990内部 FET 的最大导通电阻(Ron)?

谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您的联系。  在120 °C 的结温下、TPS25990内部 FET 的最大 Ron (导通电阻)约为1.2 mΩ  

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此已解决我的问题"。