This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR54410:EN 的行为

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR54410, LM2575, LM46002
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189063/lmr54410-behaviour-of-en

器件型号:LMR54410
主题中讨论的其他器件: LM2575LM46002

尊敬的电源专家:

我们将与客户一起研究 LMR54410、以构建可进行开关的控制式直流/直流转换器。 计划使用 EN 引脚。

在 DS 中、我找到了软启动:

当器件首次启用或加电时、通过缓慢升高内部基准电压来实现软启动。 典型的软启动时间为1.8ms。

这是否意味着软启动功能仅在首次启用或每次启用时才启用。 我们应用中的器件已通电、并通过 EN 引脚打开和的。 如果器件已禁用并使用 EN 引脚再次启用、则器件是否每次执行软启动?

在 Webench 仿真中、软启动好像在 EN 引脚的每次开关打开时发生。

使用 EN 打开和关闭时、什么是不具有软启动功能的替代部件?

祝你一切顺利、

Olrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是的、器件将在每次 EN 导通和关断时进入软启动状态。

    我不确定是否有任何器件没有软启动功能。  1.8ms 位于短路侧。

    我们的一些非常旧的器件、例如 LM2575、可能没有软启动功能。

    但是、您将获得较大的浪涌电流。

    您可能能够使用具有外部软启动引脚的器件并尝试进行连接

    连接到稳压器的 VCC 引脚。  不过,这将是一个高度试验性的提议。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我们是否有具有单独软启动引脚的 MV 部件?

    已找到 TPS6290x 系列、但其最大输入电压仅为18V-我们需要大约 20V 的更高输入电压稳健性。

    祝你一切顺利、

    Olrik

    -

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们有具有 SS 引脚的 HV 器件。

    但它们只允许增加 SS。

    LM46002等

    谢谢