This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24A:客户提出的问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181472/tps546d24a-question-from-customers

器件型号:TPS546D24A

由于某种原因、他们能否先将 AGND 连接到 NC、然后使用 NC 引脚连接到散热焊盘?  

我假设 NC 没有连接到任何东西、因此应该很灵活、对吧?

2、这里有冲突、引脚定义说不连接任何 DRTN、但布局示例的说明不同、

请指导我们正确的方向

3.关于电源序列,Avin 能否在 PVIN 之前加电,如果这两者是分开 的?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    [引用 userid="498887" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181472/tps546d24a-question-from-customers "]

    由于某种原因、他们能否先将 AGND 连接到 NC、然后使用 NC 引脚连接到散热焊盘?  

    我假设 NC 没有连接到任何东西、因此应该很灵活、对吧?

    [/报价]

    NC 引脚可以安全地连接到外露散热焊盘、但不建议先将 AGND 引脚连接到 NC 引脚、然后再连接散热焊盘。  这可能会对 TPS546D24A 的性能产生负面影响

    [引用 userid="498887" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181472/tps546d24a-question-from-customers "]

    2、这里有冲突、引脚定义说不连接任何 DRTN、但布局示例的说明不同、

    请指导我们正确的方向

    [/报价]

    图中的注释是错误。   如果是 BP1V5电容器、则不应将 DRTN 连接到散热焊盘或接地端子以外的任何其他网或元件。

    DRTN 在内部连接到 AGND。

    [引用 userid="498887" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181472/tps546d24a-question-from-customers ]3. 关于电源序列,如果这两者是分开的 ,Avin 能否在 PVIN 之前加电?   [/报价]

    当 Avin 和 PVIN 由单独的;y 电源供电时、它们可以按任何顺序供电。  AVIN 和 PVIN 同时、AVIN 随后是 PVIN、PVIN 随后是 AVIN。  TPS546D24A 将在 AVIN、PVIN 和 VDD5满足其 UVLO 阈值之前启用开关。

    当 Avin 高于 UVLO 时、TPS546D24A 将启动其上电复位序列、包括引脚检测和编程、然后启用 PMBus 通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    对于第一个问题、

    如果他们想要这样做、会有什么潜在风险?

    准确度更差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    [引用 userid="498887" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181472/tps546d24a-question-from-customers/4452235 #4452235"]

    如果他们想要这样做、会有什么潜在风险?

    准确度更差?

    [/报价]

    已证明外露热拍的 AGND 和 PGND 之间增加的电感会对电流检测精度产生负面影响、包括高电平和低电平 READ_IOUT 报告以及 IOUT_OC_WARN 和 IOUT_OC_FAULT 的预成熟触发

    由于电流感应电路中增加了噪声、因此它还会在 Vout 上产生更高的低频噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    这是它们的布局、

    您可以看到 AGND PGND 连接为1 0欧姆、

    那么、实际上、AGND 首先通过一个"过孔"连接到0欧姆、然后通过多个过孔连接到散热焊盘、您认为这是可以接受的吗?

    2.他们想要添加额外的3个0欧姆并联、您认为这是必要的还是有用的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="498887" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181472/tps546d24a-question-from-customers/4455921 #4455921"]1.因此、实际上、AGND 首先通过"过孔"连接到0欧姆、然后通过多个过孔连接到散热焊盘、您认为这是可以接受的吗?

    不可以、这是不可接受的。  

    AGND 引脚应在安装表面的 AGND 焊盘和外露焊盘 PGND 之间通过最小0.15mm 的金属迹线连接到外露散热焊盘、两者之间没有导孔。

    如果使用0欧姆电阻器来分离网、则应将其放置在 AGND 引脚和 AGND 网络之间。

    [引用 userid="498887" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181472/tps546d24a-question-from-customers/4455921 #4455921"]2. 他们想要添加额外的3个0欧姆并联、您认为这是必要的还是有用的?[/引述]

    不应在 AGND 引脚焊盘和外露焊盘(PGND)之间放置任何电阻器、连接任意数量的电阻器、无论1个还是4个电阻器并联都是不可接受的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    1.它们是否可以使用0欧姆电阻连接到 NC 引脚,而 NC 引脚则连接到散热焊盘?

    因此不再有通路、

    我知道这不是最好的解决方案、但至少比它好。

    这是他们可能会妥协的结果、因为他们仅限于命名规则、因此必须使用0欧姆来分隔 A/PGND。

    如上所述、如果它们仅使用0欧姆作为 AGND 与 NC 引脚(PGND)之间的连接、那么0欧姆的数量是否重要?

    还是一个已经足够了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    如果需要使用0欧姆电阻器将 AGND 网络和 PGND 网络分离、则应:

    1) 1)将 AGND 引脚连接到 PGND 网络

    2) 2)使用电阻器将 AGND 引脚连接到 AGND 网络

    不要在 AGND 引脚和外露焊盘之间放置一个电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    根据您的建议、使用0欧姆电阻连接 AGND 引脚和 AGND 网络、 但 AGND 平面的大部分区域位于第3层。

    请检查

    2.please 查看 Cout 位置

    如您所见、 由于面积限制、底部仍然有两个 MLCC (顶部有六个)。

    并且 SW 面积减小。

    尽管我认为布局 对我来说是合适的、

    我仍然建议 您看一看 TPS546D24A 布局之一、

    不必检查每个 TPS546D24A。  

    毕竟他们每块板使用9件、最好进行双次检查。 谢谢

    e2e.ti.com/.../22A120_2D00_SA.0103WPH1710.brd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="498887" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181472/tps546d24a-question-from-customers/4458999 #4458999]1..根据您的建议、使用0欧姆电阻连接 AGND 引脚和 AGND 网络、 但 AGND 平面的大部分区域位于第3层。

    在内层使用大部分 AGND 网络时没有问题。  这看起来 很好。

    [引用 userid="498887" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181472/tps546d24a-question-from-customers/4458999 #4458999"]

    请检查 Cout 位置

    如您所见、 由于面积限制、底部仍然有两个 MLCC (顶部有六个)。

    并且 SW 面积减小。

    [/报价]

    在电路板背面使用一些 Cout 电容时没有问题。  实际上、通常通过在电路板背面使用一半的 COUT 来实现最低的输出阻抗、从而将镜像输出电容器放置在 PCB 的顶部和底部。

    [引用 userid="498887" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181472/tps546d24a-question-from-customers/4458999 #4458999"]我仍然建议 您查看 TPS546D24A 布局之一、

    由于我刚离开办公室两周、布局审查可能会延迟。  您是否使用产品文件夹中的布局审查清单查看了布局?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    是的、我已经在数据表的最后一页中检查了它、

    但希望得到双重确认、

    到目前为止、这并不是非常紧急的事情、因此您可以花时间。

     您是否会在本周结束之前查看它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    不是数据表的最后一页、而是产品文件夹中原理图和布局检查清单中的布局检查清单选项卡。

    https://www.ti.com/lit/zip/slurb01 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    建议对布局进行一些改进

    1) 1)移动 PCB 背面 PVIN 引脚下方的高频旁路电容器、并在设计规则允许的情况下、在靠近 PVIN 引脚的位置添加一些额外的 PVIN 过孔。  这会保持电路板平面中 PVIN 旁路的环路、并更好地减少开关节点振铃。

    2) 2)将背面 PGND 覆铜区扩展到器件以外也有助于环境空气的热耗散、从而降低器件工作温度

    3) 3) Avin 和 VDD5旁路电容器上的 AGND 和 PGND 之间似乎存在一个组件。  从 AGND 到 PGND 的唯一连接应该是从 AGND 引脚到外露散热焊盘的安装表面连接。

    该电阻器应连接在 AGND 岛和 AGND 引脚之间、而不是 Avin 旁路电容器的 AGND 和 VDD5旁路电容器的 GND 之间。  此配置将在 AGND 网络和 AGND 引脚之间引入大量 PGND 噪声。

    仔细观察更多的布局、看起来在布局中有更多的 AGND 到 PGND 电阻器、从而在 AGND 和 PGND 之间产生显著的接地环路、这可能会进一步干扰器件运行。  PGND 和 AGND 之间只应存在1个单点连接、该单点连接必须是从 AGND 引脚到外露焊盘的直接连接。

    最好将 AGND 到 PGND 电阻器直接连接到 AGND 引脚、而不是将 AGND 到 PGND 电阻器连接到 NC 引脚、然后将 NC 引脚通过外露焊盘连接到 AGND 引脚。  这将最大限度地减少 AGND 引脚和任何 AGND 组件之间的 PGND 噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    关于第三点。

    虽然它们有多个 A/PGND 连接、但它们大部分只留下一个靠近 散热焊盘。

    更进一步、我认为您错误地确定了引脚位置、

    如果您可以仔细观察、它已经是 AGND 引脚、而不是 NC。

    他们的名字是一样的,很容易混淆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你是对的、抱歉。  我的引脚顺序翻转了。

    此问题现在是否已解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我认为布局部分已经差不多完成了、

    非常感谢您的大力支持。

    如果将来出现新问题、我将创建新论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴帮助 Fred。  新年快乐!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Miller、

     您是否建议将这些 MLCC 移至左侧并与四个 POSCAP 并联、因为负载在左侧?

    MLCC 的位置现在位于主板的最右侧,只是想知道您是否担心这个问题?

    e2e.ti.com/.../22A120_2D00_SA_2D00_0111WPH0403.brd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    请勿向现有主题添加新问题、这会使具有类似问题的其他人更难搜索和查找答案。

    为了尽可能降低输出阻抗和输出纹波、我建议在左右以及顶部和底部对 MLCC 电容器进行分压。  这将通过为高频电流流入提供更多并联导通路径来提供更低的阻抗、从而降低电流密度、进而降低阻抗。

    一般而言、我们希望最小、频率最高的电容器分开、一半靠近负载、一半在电感器上、这会逐渐形成中间值最高的 ESR/ESL 聚合物电容器。

    电感器输出电压端子上的本地 MLCC 为高频噪声和逐周期纹波提供了低电感路径、从而通过接地返回到同步整流器和输入电容器、 限制电解/聚合物电容器中的高频电流、同时负载上的远程 MLCC 可提供低输出阻抗、从而改善高频瞬态响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Miller、

    抱歉、

    我理解这一理论、但正如您看到的、很难将远程 MLCC 靠近负载、

    但我会要求他们将 MLCC 的一半移到左侧、并且尽可能靠近负载、

    但我想知道、为什么底部还有电感器位于顶部、因此穿过底部应该有一些寄生(过孔)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    虽然单个过孔会显著增加串联电感、但许多并联的过孔通常不会在顶部和底部镜像电容器时会在 PCB 板的横截面内产生反向旋转电流、 与在 PCB 顶部放置相同的电容器相比、消除一些三维磁通流量并降低电感、因为在 PCB 顶部、所有电流都在同一平面中相互流动、并且每个并联电容器的电流被迫沿相同的方向流过相同的覆铜区 电容器。

    为了获得最佳性能、必须在电感器焊盘周围有通孔流入 PCB 的背面、以便 在到达通孔之前不会强制电流在单个表面层中流动较长的距离。  请确保这些过孔的间距足够宽、以便接地层能够在过孔之间流动、从而避免槽位接地、并也增加接地层电感。