This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27710:爬电距离低于功能要求

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27710, UCC27714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190353/ucc27710-creepage-distance-below-functional-requirement

器件型号:UCC27710
主题中讨论的其他器件: UCC27714

我将 UCC27710D 半桥驱动器用于400V LLC。 焊盘距离0.635 mm、低于0.8mm。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabrizio、您好!

    UCC27710 600V HB 驱动器采用8引脚 SOIC 封装、正如您所知、还有许多其他可用的600V 驱动器。 采用 SOIC-8封装时、将始终有一个高电压高侧驱动器引脚靠近低电压引脚或接地、仅提供8个引脚。 在使用这些驱动器的应用中、需要考虑的一些注意事项包括、在输入电压低于驱动器额定电压的情况下、在某些情况下、在恶劣环境中、可能会对电路板施加涂层、从而降低间距要求。 此外、由于这是一个功能高压边界、而不是隔离式安全要求间距、因此我认为可以选择通过故障测试来鉴定电路板、以确认应用中的这些引脚是否短路时不存在安全隐患。 您必须确认故障测试在您的特定情况下是否是一个选项。

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、您好、感谢您的反馈。 您是否有其他要建议的 PN 编号。 我们不关注认证、而是及时的可靠性。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabrizio、您好!

    TI 的600V 半桥驱动器采用 SOIC-14封装、从高电压引脚到低电压和接地引脚的引脚间距要高得多。 下面是 UCC27714数据表的链接、该数据表是一款600V、4A 半桥栅极驱动器。 该驱动程序将满足您在该主题中提到的间距要求。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc27714.pdf?ts=1675264260668&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FUCC27714

    此致、