This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65230:初始化序列问题

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187297/tps65230-initialization-sequence-issue

器件型号:TPS65230

您好! 我已经多次阅读 TPS65230A2DCA 的数据表。  当在具有+12V 稳压电源的6层 PCB 上实现此部件时、所有三个输出都达到所需电压大约1秒、然后该部件进入断续模式大约2秒、然后重新建立输出、此周期会持续重复。  根据数据表、输出配置为+5.0V (output1)、+3.3V (output2)和+1.8V (output3)。  所有输出的阻性负载都大于4000欧姆。  每个输出上的容性负载介于120uF 至180uF 之间。  我在网上查找了参考设计或其他应用程序帮助,但没有结果。  是否有任何已知的参考设计或应用手册可帮助解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Glenn、

    我的同事将在下周回复您!

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Glenn、

    感谢您的支持!  您选择的器件没有太多的配套支持。 数据表中有一节介绍如何选择外部组件。 您可以先检查它。 您可以向我们发送原理图、布局和波形以供我们审阅吗?

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucia -供参考- Glenn 将上述内容通过电子邮件发送给客户支持中心、他们已将其转发给您、如果您没有电子邮件、请发送电子邮件给我- thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您的支持! 由于通信将通过电子邮件进行、我将关闭该主题。

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    是的、我收到了客户支持中心的电子邮件、我还提供了评论和反馈、并向 Glenn 发送了电子邮件。 您能帮您检查 Glenn 吗? 非常感谢!

    BRS

    卢西亚