您好! 我已经多次阅读 TPS65230A2DCA 的数据表。 当在具有+12V 稳压电源的6层 PCB 上实现此部件时、所有三个输出都达到所需电压大约1秒、然后该部件进入断续模式大约2秒、然后重新建立输出、此周期会持续重复。 根据数据表、输出配置为+5.0V (output1)、+3.3V (output2)和+1.8V (output3)。 所有输出的阻性负载都大于4000欧姆。 每个输出上的容性负载介于120uF 至180uF 之间。 我在网上查找了参考设计或其他应用程序帮助,但没有结果。 是否有任何已知的参考设计或应用手册可帮助解决此问题?